Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Spannungsversorgung ist für die neuen XVB7 Signalsäulen Reihe möglich?

Es ist folgendes möglich: 24VACDC Direktanschluss, über M12 Stecker, 100-240VAC/120VDC Direktanschluss, IO-Link-Anschluss und USB Anschluss.

Alle Spannungsversorgungen sind so ausgelegt (Netzteil/Gleichrichter), dass immer als interne Spannung 24VDC zur Verfügung stehen, da alle kombinierbaren Signal/Akustik Elemente für 24V definiert sind.