Welche Geräte werden in der Vijeo Designer Version V6.3 im Gegensatz zu der V6.2 nicht mehr unterstützt?
Vijeo Designer unterstützt seit der Version V6.3 folgende Plattformen nicht mehr:
- iPC Compact Series & Compact PC Box Serie
- Flex PC Box Serie
- HMIGTW Serie
- iPC S-Box Serie
- Smart PC Box Serie
- iPC Smart Serie
- XBTGTW Serie
- XBTGK Serie
- HMISTO Serie
Wenn in der V6.3 ein Projekt geöffnet wird und eines der aufgelisteten Plattformen enthalten ist, dann wird die Plattform automatisch in ein HMIGTO6310 konvertiert.
Es besteht danach die Möglichkeit, die konvertierte Plattform, in eine andere Plattform zu konvertieren.