Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist die empfohlene maximale Kabellänge für die Abeitsstromauslöer (MX) und die Unterspannungsauslösung (MN) im Compact NSX Leistungsschaltern?

Unter bestimmten Umständen kann eine hohe Kabelkapazität aufgrund einer übermäßigen Kabellänge dazu führen, dass eine Unterspannungsauslösung MN nicht auslöst, was zu Sicherheitsproblemen führen kann. Im Falle einer Shunt-Auslösung MX kann es aufgrund von kapazitivem Stromverlust zu einer vorzeitigen Auslösung kommen. Um diese Funktionsstörungen aufgrund der Kabelkapazität C zu vermeiden, ist die maximale Kabellänge (L) für ein 1,5 mm²-Kabel in der beigefügten Tabelle festgelegt.

01