Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie kann das aktuell angemeldete Passwortlevel auf einem HMI-Panel angezeigt werden?

Die verschiedenen Bildschirme und Funktionen können durch die Verwendung eines Passwortes gegen Zugriff geschützt werden. Man kann den einzelnen Funktionen ein Passwort mit vorgewähltem Level geben. So kann z.B. das Level 4 mehr als das Level 2. Ein Beispiel hierfür wäre die Unterscheidung zwischen Instandhaltungs- und Produktionspersonal. Das Instandhaltungspersonal kann sich auf einen Bildschirm wählen, welcher durch das Produktionspersonal nicht ausgewählt werden kann. Auf diesem Bildschirm könnten Maschinenparameter geändert werden.

Welches Level gerade freigeschaltet ist, kann in der LS Variable 9301 eingesehen werden:

111