Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Wie wird ein abgekündigtes GP4000 HMI-Panel auf die aktuelle GP6000 HMI-Panel Baureihe umgestellt?

Die Baureihe der GP4000 Generation wird ab der Mitte des Jahres 2025 schrittweise abgekündigt. Es stehen diverse Alternativprodukte zur Verfügung. Die aktuelle Generation nennt sich GP6000. Pro-face ist bestrebt, für abgekündigte Geräte adäquate Nachfolgemodelle anzubieten. Hier legt man besonderen Wert auf die ähnliche Baugröße des Gerätes, um Änderung an der Anlage zu vermeiden. Durch Technologiewechsel, wie z.B eine andere Bildschirmauflösung, kann es allerdings notwendig sein, dass Projekt mit der Programmiersoftware anzupassen oder eventuell andere Stecker für die SPS Kommunikation zu verwenden.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden auf der "Replacement" Internetseite von Pro-face abgefragt. Hier kann man das auszutauschende HMI-Panel eingeben und erhält mögliche Ersatzmodelle. Nach Auswahl des neuen Modells sollten die Unterschiede in dem anschließend anzeigten "Replacement Book"  überprüfen werden.

Im ersten Schritt ruft man die Internetseite auf:

https://www.pro-face.com/otasuke/replace_search/contents_replace_e.html.

Anschließend trägt man das auszutauschende Modell ein:

111

Im "Replacement Guidebook" findet man nun weitere Informationen:

222

Beispielauszug aus diesem "Replacement Guidebook"->

333