Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was versteht man unter der optionalen Funktion "Altivar Predict" bei einem Frequenzumrichter der Reihe Altivar Process 600?

Altivar Predict ist eine intelligente Diagnosefunktion von Schneider Electric, die speziell für die Frequenzumrichter der Serie Altivar Process ATV600 konzipiert wurde. Sie ermöglicht eine zustandsbasierte und vorausschauende Wartung durch die Anwendung von integrierten Analysealgorithmen, die kontinuierlich Betriebsdaten wie Drehmoment, Stromaufnahme und Temperatur auswerten. Die Zustandsüberwachung erfolgt sensorlos, da die relevanten Parameter direkt aus dem Antriebsregler erfasst und verarbeitet werden. Dadurch lassen sich potenzielle Ausfälle frühzeitig erkennen und Wartungsmaßnahmen gezielt planen.


🔍 Was macht Altivar Predict?

1. Fehlererkennung & -vorhersage

  • Analysiert Echtzeitdaten wie Drehmoment, Geschwindigkeit und Betriebszyklen.
  • Erkennt frühzeitig Probleme an:
    • Pumpen: Kavitation, Trockenlauf, Luft im System, Verschleiß, Verstopfungen.
    • Frequenzumrichter (VSDs): Kühlung, DC-Bus-Kondensatoren, IGBTs.

2. Sensorlose Überwachung

  • Keine zusätzliche Hardware nötig.
  • Optional erweiterbar mit externen Druck- und Durchflusssensoren für detailliertere Analysen.

3. Betriebsarten

  • Lokal (On-Premises) oder über Cloud-Gateway.
  • Aktivierung erfolgt über Firmware-Upgrade und Lizenz.

✅ Vorteile für den Betrieb

  • Reduzierte Ausfallzeiten durch frühzeitige Warnungen.
  • Verlängerte Lebensdauer von Komponenten.
  • Energieeffizienz durch Erkennung ineffizienter Betriebszustände.
  • Flexibel einsetzbar in Branchen wie Wasser/Abwasser, Pumpenherstellung, etc.

🛠️ Einrichtung & Bedienung

  • Konfiguration über Webserver oder Display-Terminal.
  • Dediziertes Menü für Altivar Predict.
  • Echtzeit-Diagnose und KPI-Monitoring direkt im Gerät.