Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können bei Kondensatorschützen die Hilfskontakte durch Standard Hilfskontakte ersetzt werden ?

Der vordere Hilfsblock ist nicht als Ersatzteil erhältlich. Es wird auch nicht empfohlen, ihn durch einen Standard Hilfsblock LADN zu ersetzen.

Die vorderen Kontaktblöcke der Schütze sind speziell für Kondensatorschaltungen entwickelt worden. Sie enthalten Widerstandsdraht und sind für jeden Kondensatorschütz-Typ passend. Dadurch schließen die vorderen Hilfskontakte immer etwas früher als die Hauptkontakte. Aus diesem Grund werden diese Kontaktblöcke nicht separat verkauft. Sie gehören fest zum Schütz.