Wenn beim Servoverstärker Lexium 32 in Verbindung mit dem eSM-Safety-Modul VW3M3501 der Fehlercode „E 783A“ angezeigt wird, erwartet der Servoverstärker am Signaleingang „ESMSTART“ des eSM-Terminal-Adapters VW3M8810 ein Low- statt ein High-Signal für einen manuellen Start.
Das Signal „ESMSTART“ ist für den manuellen Start konfiguriert und muss beim Start Low sein. Folgende Einstellungen sind in der Inbetriebnahmesoftware „SoMove“ für das eSM-Safety-Modul zu beachten:
Aktivierung „Auto Start“:
Im Software-Tool „SoMove“ unter „eSM Konfiguration“ bei „Auto Start“ den Haken setzen, um den Auto-Start zu aktivieren, und an die Klemme „ESMSTART“ 24 V anlegen.
oder
Aktivierung „Manueller Start“:
Im Tool „SoMove“ unter „eSM Konfiguration“ bei „Auto Start“ den Haken entfernen, um den manuellen Start zu aktivieren, und an die Klemme „ESMSTART“ eine Brücke setzen (auf 0-V-Pegel legen).
Wenn die Endstufe durch das Sicherheitsmodul eSM verriegelt ist, verbleibt der Antriebsverstärker im Betriebszustand „Switch On Disabled“ des Zustandsdiagramms.
Die Verriegelung der Endstufe kann nur durch ein Startsignal am Eingang „ESMSTART“ aufgehoben werden.
Damit das Startsignal akzeptiert wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Keine NOT-HALT-Anforderung (Signale ESTOP_A und ESTOP_B)
- Fehlermeldungen des Sicherheitsmoduls eSM wurden quittiert
Beim manuellen Start wird die Verriegelung durch einen Startimpuls aufgehoben.
Beim automatischen Start erfolgt die Freigabe durch Auswertung eines Pegels am Eingang „ESMSTART“.
Die Auswahl der Startart erfolgt über den Parameter „eSM_BaseSetting“.
Die Parameter des Sicherheitsmoduls eSM können ausschließlich über die Inbetriebnahmesoftware „SoMove“ geändert werden.
Siehe auch: Handbuch zum Sicherheitsmodul eSM VW3M3501.