Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Standard-IP-Adresse hat ein Edge IO NTSNEC1200 Modul?

Die Standard-IP-Adresse eines NTSNEC1200 (H) (K) lautet 10.10.xx.yy, wobei sich xx und yy aus den letzten beiden Oktetten der MAC-Adresse berechnen lassen.

Diese Oktette müssen von Hexadezimal in Dezimal umgerechnet werden.

Beispiel: Bei einem Gerät mit der MAC-Adresse  00.80.F4.02.D4.8E lautet die IP-Addresse 10.10.212.142

D4 = 212

8E = 142