Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist bei der Parallelschaltung von Motoren am ATS480 bei Verwendung der PTC Fühler zu beachten ?

Grundsätzlich gilt: An der Klemme PTC3 wird nur zum Anschluss von  PT100 oder PT1000 mit 3 Drähten verwendet !

Um zum Beispiel von 3 parallel geschalteten Motoren die PTC Fühler auf den ATS auszuwerten, wird folgendes empfohlen: Die 3 x PTC Fühler von jeweils 1 Motor zu verwenden müssen diese in Reihe geschaltet werden. Der erste Draht muss auf  PTC1/AI1 und den zweiten Draht auf die Klemme  COM anschließen. Der Gesamtwiderstand aller angeschlossenen PTC Fühler muss 750 Ohm bei 25 Grad haben. Liegen die Werte außerhalb, kann es zu Fehlaulösungen kommen.

Bild1 Bild1_