Wie können wir Ihnen heute helfen?

Verfügt das Micrologic Active über die gleiche intuitive Benutzeroberfläche wie die Micrologic X?

Die Micrologic Active verfügt über eine neue EHMI mit neuer Benutzeroberfläche und einer anderen Benutzererfahrung. Die Erfahrung ist ähnlich wie bei unserer neuesten Reihe von Strommessgeräten PM7000.

Die Frontseite des Auslösegeräts wurde ebenfalls modifiziert, um einen einfachen Zugriff auf Einstellungen, ERMS-Aktivierung und Auslöseeinheit-Batterie zu gewährleisten, falls ein Austausch erforderlich ist.

Die PC-Anschlussschnittstelle wurde auf den neuesten Marktstandard aktualisiert - von USB Mini auf USB-C.

1