Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was sind die Unterschiede in der Kommunikation von der Micrologic X zur Active?

Die Kommunikationsprotokolle des Micrologic X und des Micrologic Active sind identisch, mit der einzigen Ausnahme, dass Micrologic Active nicht die IEC61850-Kommunikation unterstützt.

Alle für das Micrologic X verwendeten Kommunikations-Gateways werden auch für Micrologic Active verwendet, wie EIFE, IFE, IFM, FDM, Panel Server usw.