Wie kommuniziert die Micrologic Active innerhalb eines digitalen Systems?
Die Steuer- und Auslösegeräte MicroLogic Active unterstützen die drahtlose Wireless) und drahtgebundene Kommunikation und ermöglichen eine lokale Kommunikation.
Die lokale Kommunikation umfasst:
• Wireless-Verbindung mit einem Smartphone, auf dem die EcoStruxure Power Device-App, Seite 26 ausgeführt wird, über NFC
• Kabelverbindung über den USB-C-Port mit:
◦ Android-Smartphone mit der EcoStruxure Power Device-App über eine USB-OTG-Verbindung
◦ PC mit der Software EcoStruxure Power Commission
Die folgende Abbildung zeigt, wie die Steuer- und Auslösegeräte MicroLogic Active innerhalb eines digitalen Systems kommunizieren: