Was zeigt die Schnellansicht am Display der Micrologic Active an?
Die Schnellansicht zeigt eine Reihe von Bildschirmen, je nach Typ des Steuer und Auslösegeräts MicroLogic Active. Die Bildschirme zeigen eine Momentaufnahme des Status und der Betriebswerte des Steuer- und Auslösegeräts. Die auf den Schutzbildschirmen angezeigten Werte sind die aktiven Schutzeinstellungen, die derzeit von den Schutzfunktionen verwendet werden.
Die aktiven Schutzeinstellungen:
• Standardschutzeinstellungen (Standard).
• ERMS-Schutzeinstellungen, wenn ERMS aktiviert ist.
• Fallback-Schutzeinstellungen, wenn das Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active nach Eintritt des Ereignisses auf die Fallback-Schutzeinstellungen zurückgesetzt wird.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Bildschirme der Schnellansicht für das Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active 6.0, wenn die Standardschutzeinstellungen aktiv sind.