Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird der Bildlauf der Schnellansicht bei der Micrologic Active gestartet und angehalten?

Starten des Bildlaufs der Schnellansicht

Der Bildlauf der Schnellansicht startet automatisch nach 3 Minuten Inaktivität auf dem Tastenfeld des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active, solange keine Benutzeraktion ansteht.

Die Anzeige durchläuft eine Auswahl von Bildschirmen in einer wiederholten Schleife. Jeder Bildschirm wird 5 Sekunden lang angezeigt, bevor der nächste Bildschirm erscheint.

Anhalten des Bildlaufs der Schnellansicht

Zum Anhalten des Schnellansichtsbildlaufs drücken Sie die Taste Back. Der LSIG-Startbildschirm wird angezeigt.

Wenn das Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active eines der folgenden Ereignisse erkennt, wird der Schnellansichtsbildlauf unterbrochen und eine Popup-Meldung angezeigt:

• Auslösung

• Alarm mit hohem Schweregrad

• Alarm mit mittlerem Schweregrad