Wie können wir Ihnen heute helfen?

Entspricht ein Kaedra-Gehäuse den Anforderungen der DIN EN 61439-1 hinsichtlich mechanischer Festigkeit, Schutzart und Wärmebeständigkeit bis 70 °C für den Einsatz in elektrischen Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen?

Das Kaedra-Gehäuse erfüllt die Anforderungen der IEC 60670-24 in Verbindung mit IEC 60670-1, was es für die Aufnahme von Niederspannungsschaltgeräten und Steuergeräten gemäß IEC 61439-1 und IEC 61439-3 geeignet macht – aber es erfüllt selbst nicht die IEC 61439-Norm.

Zur Alterungsbeständigkeit:
Die IEC 60670-1 schreibt tatsächlich vor, dass die Gehäusematerialien einer Prüfung bei 70 °C unterzogen werden müssen, um ihre thermische Alterungsbeständigkeit zu bewerten. Das bedeutet, dass das Material des Gehäuses unter diesen Bedingungen getestet wird, um sicherzustellen, dass es über die Lebensdauer hinweg stabil bleibt – auch wenn die Betriebstemperatur des Kaedra-Gehäuses  bei -25 °C bis +60 °C liegt

jpg 01