Welche Funktion, Mindestlast und Ausschaltvermögen haben die OF Hilfsschalter beim Masterpact MTZ?
Zwei Typen von Kontakten zeigen die EIN- und AUS-Stellung des Leistungsschalters an:
- Mikroschalter-Umschaltkontakte als Standard- und SPS-Ausführung für MasterPacT MTZ1 erhältlich
- Drehantrieb-Umschaltkontakte für MasterPacT MTZ2/3. Diese werden direkt von einem Mechanismus und Schalter angetrieben, wenn der minimale Isolationsabstand zwischen den Hauptpolen des Leistungsschalters erreicht ist.
- In der Basiskonfiguration sind vier OF-Kontakte für alle MasterPacT-Leistungsschalter vorhanden.
- Für den MTZ1 können keine zusätzlichen OF-Kontakte hinzugefügt werden. OF-Kontakte in SPS-Ausführung können jedoch die standardmäßigen OF-Kontakte ersetzen. Eine Kombination aus Standardkontakten und Kontakten in SPSAusfühurng ist möglich.
- Beim MTZ2/3 können die Drehantrieb-Umschaltkontakte sowohl in Standard- als auch in SPS-Ausführung eingesetzt werden. Zusätzlich zu den 4 OF-Kontakten, die für die Basiskonfiguration bereitgestellt werden, können zwei optionale Blöcke mit 4 Kontakten zum Leistungsschalter hinzugefügt werden. Dadurch sind maximal 12 OF-Kontakte verfügbar. Wenn die EIFE-Schnittstelle installiert ist und zwei OF-Positionen belegt sind, ist die maximale Anzahl an OF-Kontakten auf 10 begrenzt.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv