Welche Komponenten sind für den Betriebs- und mechanischen Schutz vorgesehen?
Betriebsschutz
Das Hinzufügen von Sicherheitsprüfpunkten und die Reduzierung des Sicherheitsrisikos während des täglichen Betriebs auf ein Minimum ist ein Hauptanliegen. Das folgende Zubehör bietet zusätzlichen Schutz, insbesondere wenn der physische Kontakt mit dem Leistungsschalter erforderlich ist.
Mechanikschutz
Neben dem Schutz durch elektrische Komponenten verwendet dieses Zubehör einfache Mechanismen, um einen verbesserten Schutz für Personen und Anlagen zu gewährleisten.