Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Töne können bei der XVB7 Baureihe erzeugt werden?

Es sind 15 vordefinerte Töne auf dem USB Drive hinterlegt. Es können auch eigene Töne mit einer max. Gesamtgröße von 8 MB hinterlegt werden.

Verbinden Sie das Gerät über einen unterstützten USB-Anschluss mit Ihrem PC.

Öffnen Sie den Windows-Datei-Explorer und suchen Sie den Ordner mit der Bezeichnung „USB Drive“.

  • Die Verbindung während der Inbetriebnahme muss durchgehend bestehen bleiben.
  • Der Name des Ordners darf nicht geändert werden, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen.