Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird die XVTS Signalsäule konfiguriert?

Um eine XVTS IO-Link Signalleuchte zu konfigurieren, müssen Sie die IODD-Datei herunterladen.

Dabei handelt es sich um eine standardisierte Datei, die Geräteinformationen (z. B. Hersteller, Typ und Seriennummer), konfigurierbare Parameter, Prozessdaten (Messwerte und Steuersignale), Diagnosedaten sowie Kommunikationseigenschaften (Datenrate und Format) enthält.

Diese Datei ist gerätespezifisch und ermöglicht die automatische Geräteerkennung, Konfiguration und Fehlerdiagnose.

Die Datei ist unter folgenden Adressen verfügbar:

  • Auf der Website von Schneider Electric
  • Im IODDfinder-Portal

Nach dem Import dieser Datei in Ihren IO-Link-Master wird die Signalleuchte automatisch erkannt.

Die Vorgehensweise zum Importieren der IODD-Dateien hängt vom verwendeten IO-Link-Master ab:

  • Für den NTSFIO0400 Feldbus-Master siehe: „Hardware dem Projekt zuordnen“
  • Für IO-Link-Master von Drittanbietern beachten Sie bitte die jeweilige Dokumentation des Herstellers

Welche Voraussetzung für die Inbetriebnahme der XVTS Signalsäule sind erforderlich?

PC-Inbetriebnahmewerkzeug

  • Ein Computer mit installierter EcoStruxure™ Machine Expert- und EcoStruxure™ Automation Expert-Software
  • (alternativ kann auch die Web-Oberfläche des Modicon Edge I/O NTS verwendet werden),
  • oder eine beliebige IO-Link-Software eines Drittanbieters (Open Source oder proprietär).

SPS im Betrieb

  • Modicon M262 Logik-/Motion-Controller (TM262M••MESS8T oder TM262L••MESE8T),
  • oder eine beliebige SPS eines Drittanbieters.

IO-Link Master

  • Modicon Edge I/O NTS (als IO-Link Master) mit folgenden Modulen:
    • NTSNEC1200 (Buskoppler),
    • NTSPFB1002H (Stromversorgung),
    • NTSFIO0400 (Feldgeräte-Master),
  • oder ein beliebiger IO-Link-Master eines Drittanbieters.