Was ist der ULP Port beim Masteract MTZ mit Micrologic Active?
Die Rolle des ULP-Ports ist:
- Die MicroLogic Active mit EIFE-, IFE-, IFM- und E/A-Modulen zu verbinden.
- Die Stromversorgung des Steuergeräts und des EIFE-Moduls.
- Zur Integration der ULP-Busleitungsabschlusses.
Hinweis:
- Anschluss eines E/A-Moduls an den ULP-RJ45-Anschluss möglich.
- Wenn der ULP-Port installiert ist, muss die 24-V-DC-Spannnungsversorgung von den Klemmen F1/F2 des Steuergerätes getrennt werden.
- Der Anschluss des Plus-/Minuspols der Spannungsversorgung muss unbedingt korrekt ausgeführt werden, entweder an die Klemmen F1/F2 der MicroLogic Active oder an die Plus-Minus-Klemmen des ULP-Ports. Ein Vertauschen der Polaritäten kann das Gerät beschädigen.
- Für jedes MasterPacT MTZ, müssen alle zugehörigen Schnittstellenmodule (ULP-Port, IFE, IFM, E/A) über dieselbe 24 V DC-Spannungsversorgung verfügen.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv