Welche Faktoren beeinflussen die Konstruktion von Schaltanlagen?
- Die Umgebungstemperatur des Leistungsschalters und seiner Anschlüsse dient dazu, den zu verwendenden Leistungsschaltertyp und die Anordnung seiner Anschlüsse festzulegen.
- Belüftungsöffnungen oben und unten an den Schaltschränken reduzieren die Temperatur im Inneren der Schaltanlage erheblich, müssen aber so ausgeführt werden, dass die Schutzart des Schaltschranks eingehalten wird. Für witterungsbeständige Hochleistungsschaltschränke ist möglicherweise ein Zwangsbelüftungssystem erforderlich.
- Die von den in der Schaltanlage eingebauten Geräten abgegebene Wärme entspricht der Wärme, die die Leistungsschalter unter normalen Bedingungen abgeben (Betriebsstrom).
- Die Größe des Schaltschranks bestimmt die zu kühlende Luftmenge.
- Schaltanlageninstallation: freistehend, an einer Wand usw.
- Horizontale Trennplatten können die Luftzirkulation innerhalb des Schaltschranks behindern.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv