Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was sind die empfohlenen Anschlussschrauben beim Masterpact MTZ?

Die korrekte Klemmung der Sammelschienen hängt unter anderem von den Anzugsdrehmomenten der Schrauben und Muttern ab. Dabei kann ein zu hohes Anzugsdrehmoment dieselben Nachteile mit sich bringen wie ein nicht ausreichendes Anzugsdrehmoment.

Die beim Anschluss der Sammelschienen (Cu ETP-NFA51-100) am Leistungsschalter einzuhaltenden Anzugsdrehmomente sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Diese Werte gelten für die Verwendung mit Kupfersammelschienen und Stahlmuttern und -schrauben der Klasse 8.8. Dieselben Drehmomente gelten auch bei Aluminiumschienen der Qualität AGS-T52 (französische Norm FNA 02-104 oder American National Standard H-35-1).

1