Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Funktion haben die Klemmen PLC bei den Schützen Tesys Giga ?

Der Betrieb des Schützes wird durch eine AC- oder DC-Steuerspannung gesteuert, welche an die Klemmen A1-A2 angelegt wird.

Bei der erweiterten Versionen (LC1G____A) des Schützes kann dieser jedoch zusätzlich über 24V DC PLC-Eingänge an den Klemmen X1-X2-X3 gesteuert werden.

Wenn der PLC-Schalter eingeschaltet ist, wird die Funktion des Schützes über den PLC-Eingang gesteuert.

Wenn der PLC-Schalter ausgeschaltet ist, wird der Schütz über die Steuerspannung an A1-A2 gesteuert.

bild1