Warum haben die Motorschutzschalter GV2ME/P/L einen höheren magnetischen Auslösestrom als zuvor ?
Im Zuge der Weiterentwicklung der Norm IEC 60947-4-1 und mit der Einführung der Nutzungskategorie AC-3e wurden die internen magnetischen Auslösekomponenten von GV2ME/P/L modifiziert. Dadurch wird ein höherer magnetischer Auslösestrom erreicht. Die thermischen Auslösestromkennlinien bleiben unverändert.
Hier aufgeführt die neuen Ströme Id