Wie wird die Dual Setting Funktion mit dem E/A Modul umgesetzt?
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dual-Setting-Funktion von Gruppe A auf Gruppe B umzuschalten und umgekehrt. Sie unterscheiden sich in der Sicherungsposition bei Ausfall der Verbindung.
- Zweileitermodus (Sicherungsposition = aktuelle Gruppe beibehalten)
- Einleitermodus (Sicherungsposition = Gruppe A erzwingen)
Eingangs-/Ausgangsbelegung:
In den nachstehenden Tabellen wird die mögliche Belegung der digitalen Ein- und Ausgänge gemäß der am E/A-Modul ausgewählten vordefinierten Anwendung aufgeführt:
Dual-Setting-Funktion
Die aktive Einstellungsgruppe wird über den Status der digitalen Eingänge I5 und/oder I6 definiert:
Im Zweileitermodus:
- I5=1 und I6=0: Einstellungsgruppe A aktiv
- I5=0 und I6=1: Einstellungsgruppe B aktiv
HINWEIS: Wenn I5=I6=1 oder I5=I6=0 sind, können Gruppe A oder Gruppe B nicht ausgewählt werden und es wird ein die Abweichung betreffender Alarm generiert.
Im Einleitermodus:
- I6=0: Einstellungsgruppe A aktiv
- I6=1: Einstellungsgruppe B aktiv