Wie wird der "Schneider Electric License Manager" installiert?
Wofür wird der Schneider Electric License Manager benötigt?
Viele Schneider‑Electric‑Produkte – z. B. EcoStruxure Control Expert, Machine Expert oder Power Monitoring Expert – benötigen eine gültige Lizenzaktivierung, bevor sie vollständig genutzt werden können.
Der License Manager bzw. das License Configuration Tool ermöglicht dabei:
- Lizenzen zu aktivieren
- Lizenzen zu aktualisieren oder zurückzugeben
- Installierte Lizenzen einzusehen
Ohne korrekt aktivierte Lizenz kann die Software nicht gestartet werden oder läuft nur im Demo‑Modus.
Wie wird der Schneider Electric License Manager installiert?
1. Automatische Installation (Standardfall)
In fast allen Fällen wird der License Manager automatisch installiert, wenn eine Schneider‑Electric‑Software installiert wird, die eine Lizenz Aktivierung benötigt.
Das gilt u. a. für EcoStruxure‑Software-Produkte, bei denen der License Manager oder der zugehörige License Server als Teil des Installationspakets enthalten ist.
Das bedeutet:
Der Installer der entsprechenden Software richtet den License Manager automatisch ein.
2. Manuelle („Standalone“) Installation
Muss der License Manager unabhängig von einer Software installiert werden– z. B. für einen separaten Lizenzserver – stellt Schneider Electric einen Standalone‑Installer bereit.
Ein Download des Installers wird in der FAQ Wo finde ich die neueste Version des Schneider Electric License Managers? bereitgestellt.
Damit kann der License Manager separat installieren werden, wenn er auf einem dedizierten Lizenzserver oder ohne vollständige Produktsuite benötigt wird.