Wie können wir Ihnen heute helfen?

Was ist bei der Anwendung der ATV320 Motorschützansteuerung zu beachten ?

Im Handbuch zum ATV320 sind einige Möglichkeiten zur Ansteuerung eines Motorschützes dargestellt.

Grundsätzlich gilt zu beachten, welches Schütz verwendet wird in Bezug auf den Anzugsstrom der Erregerspule.

Dieser Erregerstrom muss innerhalb der gewählten Ausgänge des ATV320 liegen. Näheres dazu finden Sie in der Installationsanleitung.

Ausgehend das der ATV320 in Werkseinstellung und Makro Start/Stopp verwendet wird, ist eine Rückmeldung des Motorschützes auf folgende Digitalen Eingänge nicht möglich.

DI1-> Startfreigabe

DI2-> vorbelegt Linkslauf

Bei den anderen Makros finden Sie die Vorbelegung hier:

BIld1

Entnommen aus ATV320 Programmieranleitung