Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lässt sich ein Reset des Benutzerkontos am Auslösegerät Micrologic Active durchführen?

In dieser Konfiguration muss der Kunde zunächst einen PIN-Code auf der Micrologic Active festlegen. Anschließend ist die Eingabe eines Passworts erforderlich, um den Vorgang fortzusetzen. Danach sollte der Kunde die Möglichkeit haben, das von ihm erstellte Benutzerkonto zurückzusetzen.

Active 03

Bestätigen Sie dies durch eine Validierung auf der Micrologic Active. Damit ist die vollständige Zurücksetzung der Benutzer abgeschlossen, und sie können sich erneut mit der Micrologic Active