EcoStruxure Machine Expert: Wie wird die Laufzeit-Passwortrichtlinie angepasst?
Die Laufzeit-Passwortrichtlinie für Steuerungen, programmiert mit EcoStruxure Machine Expert, wird wie folgt angepasst bzw. geändert:
1.) Unter Tools → Optionen → Geräteeditor muss die Kommunikationsseite auf Einfacher Modus eingestellt und mit OK bestätigt werden.
Dieser Modus bietet eine grafische Ansicht zur Konfiguration der Parameter für die Kommunikation zwischen Steuerung und PC.
2.) Die Registerkarte Kommunikation im einfachen Modus enthält eine Abbildung des Programmiergeräts, des aktuellen Gateways und des Zielgeräts mit dem Verbindungsstatus:
3.) Klicken Sie auf Gerät und wählen Sie Laufzeitsystem-Passwortrichtlinie ändern... aus. Es erscheint folgendes Fenster, in dem Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können und mit OK bestätigen:
Hinweis:
Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten finden Sie hier.