Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lautet die IP-Schutzart für die Einsteckplatte, Referenz LV429267, NSX100-250 Kompaktleistungsschalterzubehör, 4-polig?

  • Optionale Verschlussklappen für den Sockel sind verfügbar, um die Schutzart IP40 gemäß IEC 60529 sicherzustellen. Während des Ein- und Ausfahrvorgangs wird ein direkter Kontakt mit spannungsführenden Teilen verhindert. Eine Prüfsonde mit einem Durchmesser von 1 mm kann nicht in Bereiche mit aktiven Teilen eindringen.

  • Auch ohne zusätzliche Verschlussklappen wird die Schutzart IP2X (Fingerschutz) gemäß IEC 60529 gewährleistet. Dadurch ist ein Berühren spannungsführender Teile ausgeschlossen, sofern kein Werkzeug oder Schraubendreher gezielt eingesetzt wird, um Zugang zu diesen Komponenten zu erhalten.