Für das Gerät FDM121 wird der Fehlerhinweis ‚Duplikat/Inkompatibles Modul entfernen‘ ausgegeben. Welche Maßnahmen sind zur Behebung des Konflikts vorgesehen?
Die aktuell installierte Firmware-Version des FDM121-Moduls ist mit diesem System nicht kompatibel.
Um die volle Funktionalität sicherzustellen, führen Sie eine Firmware-Aktualisierung durch oder verwenden Sie ein FDM121-Modul mit Firmware-Version V4.0 oder höher.