Sind alle Dreiphasen-Softstarter in Bezug auf die Phasenansteuerung gleich aufgebaut?
Nein, nicht alle Softstarter von Schneider Electric sind gleich in Bezug auf die Ansteuerung der Phasen. Es gibt verschiedene Modelle und Baureihen, die sich in der Steuerungsart unterscheiden:
- Einphasen-Steuerung: Nur eine Phase wird geregelt. Einfach, aber weniger effektiv.
- Zweiphasen-Steuerung: Zwei Phasen werden geregelt, die dritte bleibt ungesteuert. Gut für mittlere Anwendungen.
- Dreiphasen-Steuerung: Alle drei Phasen werden geregelt. Dies ist die beste Lösung für einen gleichmäßigen und sanften Anlauf.
Bei Schneider Electric gibt es verschiedene Serien:
- Altistart 01: Für einfache Maschinen, meist kompakt, mit begrenzten Funktionen.
- 1phasig ATS01N1
- 2pahsig ATS01N2
- Altistart 22 / ATS430 / ATS130: Modelle mit Zweiphasen-Steuerung, Drehmomentkontrolle, Soft-Stopp und zusätzlichen Schutzfunktionen
- ATS480/490: Dreiphasen-Steuerung, Drehmomentkontrolle, Soft-Stopp und zusätzlichen Schutzfunktionen
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv