Bis zu welcher Version des Vijeo Designer wird der Vijeo Design’Air unterstützt?
Der Vijeo Design’Air ist nur bis maximal Vijeo Designer V6.3 SP1 kompatibel.
Ab der Vijeo Designer V6.3 SP2 wird die App EcoStruxure Industrial Device ab der V2.6.0 verwendet, welche der Nachfolger des Vijeo Design'Air ist.
Diese kann kann im Google Play-Store (für Android-Geräte) oder AppStore (für iOS-Geräte) heruntergeladen und ebenfalls auf einem mobilen Endgerät installiert werden.