Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ab welcher Machine Expert-Version können die Edge IO NTS-Module verwendet werden?

Die Edge IO NTS-Module sind erstmals in der EcoStruxure Machine Expert V2.3 integriert und können in Verbindung mit der Modicon M262-Steuerung verwendet werden.

Eine Verbindung mit der M262 ist unter Verwendung der Kommunikationsprotokolle EtherNet/IP und ModbusTCP möglich.


Modicon Edge I/O NTS ist ein robustes verteiltes E/A-System mit einer großen Auswahl an Slice-Modulen, das Flexibilität bietet und Ihnen die Möglichkeit gibt, einfache bis anspruchsvolle Anwendungen zu realisieren.

Es verfügt über die neuesten Technologien, um beste Leistung, Verfügbarkeit und Cybersicherheit zu bieten.


Für diese Version wurden die folgenden Konfigurationen von Modicon Edge IO NTS getestet, die über EtherNet/IP- oder ModbusTCP-Protokolle mit Modicon M262 kommunizieren:

• Maximal vier Inseln

• Maximal 32 E/A-Module pro Insel

• Insgesamt 64 E/A-Module in den Inseln


Weitere Informationen zur Integration der Modicon M262-Steuerung finden Sie im EcoStruxure Automation Expert – Motion, Kompatibilitäts- und Migrationshandbuch und im Modicon Edge I/O Software-Integrations- und Kompatibilitätshandbuch.