Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Bis zu welcher Generation funktioniert das Transfer Tool?

Das Transfer Tool für GP‑Pro EX funktioniert für alle HMI‑Generationen, die GP‑Pro EX verwenden – also ab der GP3000‑Serie aufwärts.

Unterstützte HMI‑Generationen

  • GP4000 Series
  • LT4000 Series
  • SP5000 Series
  • ST6000 Series
  • STM6000 Series
  • STC6000 Series
  • ET6000 Series
  • IPC Series (Industrial PCs)
  • GP6000 Series

Daraus ergibt sich:
Das Transfer Tool unterstützt alle modernen Pro‑face HMI‑Generationen ab GP3000/GP4000 bis hin zu den neuesten Serien (GP6000, ST6000, SP5000 usw.).


Was wird nicht unterstützt?

Für ältere Geräte, die GP‑PRO/PB III nutzen (z. B. GP2000-, GLC2000-, GP70‑/77‑Serien), funktioniert das GP‑Pro‑EX‑Transfer‑Tool nicht.
Hierfür nutzt man das PC Transfer Tool für GP‑PRO/PB III.