Haben TeSys Giga Schütze eine Kontaktverschleissanzeige ?
Kontaktverschleißdiagnose
Der Kontaktverschleiß nimmt bei jedem Stromausfall des Schaltschützes im Leistungskreis zu.
Im Steuermodul befindet sich ein integrierter Kontaktverschleißalgorithmus. Dieser berechnet die
verbleibende Lebensdauer der Kontakte.
Wenn die verbleibende Lebensdauer der Kontakte unter 15 % liegt, wird dies durch eine LED angezeigt:
• Lokal über die Diagnose-LED an der Frontseite des Schaltschützes.
• Dezentral über das optionale Fernverschleißdiagnosemodul. (Option nur verfügbar mit einem erweitertem TeSys Giga Schütz und nicht beim Standardschütz)
Mit dieser Diagnoseanzeige kann eine vorbeugende Wartung geplant werden, um den kompletten Satz an Schaltmodulen auszutauschen und eine Ausfallwartung
zu vermeiden.