Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Möglichkeiten bietet der TransferPacT 32-100A zur Bereitstellung von potenzialfreien Status- oder Verfügbarkeitsmeldungen für die angeschlossenen Versorgungsquellen?

Für den TransferPacT 32-100A kann der Hilfskontakt TPSAUX32 (OF Auxiliary Contact) als potenzialfreier Kontakt zur Anzeige der Schalterstellung verwendet werden. Damit lässt sich erkennen, welche Quelle aktuell zugeschaltet ist, also:

  • Quelle A eingeschaltet (Source A ON)
  • Quelle B eingeschaltet (Source B ON)

Der entsprechende Hilfskontakt ist im TransferPacT 32-100A User Guide beschrieben.

Für die Signale „Quelle A verfügbar“ bzw. „Quelle B verfügbar“ steht kein separater Standard-Hilfskontakt zur Verfügung.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: