Wie können wir Ihnen heute helfen?

Können Zelio Logic SR2-Steuerungen mit SR3-Modulen erweitert werden?

Ausgangssituation:

Es muss eine Zelio Logic SR2-Steuerung mit einem zusätzlichen SR3-Modul erweitert werden (z.B. Eingangsmodul).
Dieses kann jedoch nicht in der Software ZelioSoft 2 ausgewählt werden.

Antwort:

Zelio Logic SR2-Steuerungen können nicht mit zusätzlichen SR3-Modulen erweitert werden. Es können nur SR3-Steuerungen erweitert werden.

Wenn in der Software eine Steuerung ausgewählt wird, erscheint im nächsten Schritt eine Übersicht aller Module, welche mit der ausgewählten Steuerung kompatibel sind.