Wie können wir Ihnen heute helfen?

Darf ein spezielles UL- Kabel (DLO- Serie 535kcmil) direkt an den Käfigklemmen eines ComPacT NSX angeschlossen werden?

Das DLO-Kabel (535 kcmil) ist ein hochflexibler Rope-Lay-Leiter und unterscheidet sich hinsichtlich seines Leiteraufbaus von den üblichen feindrähtigen Leitern der Klasse 5 nach IEC 60228.

Klasse 2, Klasse 5 Kupferkabel ok

Klasse 2 Aluminiumkabel ok

Cable 01

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: