Gibt es einen Leitfaden zur Inbetriebnahme einer Profinet‑Verbindung mit einem PN‑Client an einem Lexium Motion Controller (LMC) des PacDrive‑3‑Motion‑Systems?
Eine kurze Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration eines Lexium Motion Controllers (LMC***) des PacDrive‑3‑Systems als Profinet‑Controller (PN‑Controller) ist verfügbar.
Die Beschreibung erläutert, wie das LMC Option Module RT‑Ethernet (VW3E704100000) genutzt wird, um den Motion Controller für den Einsatz mit Profinet‑Netzwerken zu konfigurieren.
Die detaillierten Schritte zur Inbetriebnahme finden sich im beigefügten Dokument.