Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lautet die Bestellnummer des PROFINET‑Optionmoduls für die LMC Motion Controller des PacDrive‑3‑Systems?

Für die Motion Controller der PacDrive‑3‑Reihe steht ein Realtime‑Ethernet‑Optionsmodul zur Verfügung, das PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT als Slave‑Schnittstelle unterstützt.

Die Bestellnummer dieses Moduls lautet:
VW3E704100000

Details zum Optionsmodul:

  • Das Modul stellt PROFINET IO‑RT, EtherNet/IP und EtherCAT Schnittstellen bereit.
  • Es wird automatisch von der Steuerung erkannt, sobald es in den LMC eingesetzt wird.
  • Die Konfiguration erfolgt anschließend über die Steuerungskonfiguration im EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Dieses Modul ist damit universell als Kommunikationsoption für die LMC‑Controller des PacDrive‑3‑Systems einsetzbar.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Bereich: