Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum gibt es für den Acti9 iC60 Leitungsschutzschalter unterschiedliche Tabellen zur Nennstrom-Temperaturabhängigkeit?

Da der Leitungsschutzschalter iC60 sowohl nach IEC/EN 60898-1 als auch nach IEC/EN 60947-2 zertifiziert ist, unterscheiden sich die zulässigen Betriebsbereiche und das thermische Verhalten abhängig von der jeweiligen Anwendung. Deshalb sind in den technischen Unterlagen zwei separate Temperatur-Derating-Tabellen aufgeführt.

Für die korrekte Auswahl der Tabelle ist entscheidend, nach welcher Norm der Leitungsschutzschalter in der jeweiligen Anwendung betrieben wird. Die entsprechende Tabelle zeigt, wie sich der zulässige Nennstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur verändert.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: