Wieso wird mir die DCA App nicht angezeigt?
Vermutlich haben Sie hier eine falsche Applikation in Kombination mit der Firmware des Gerätes. Es empfiehlt sich, folgende Schritte durchzuführen:
- Auf dem Display steht die Versionsnummer. Diese sollte bei den neuen Geräten die Version 2.1 sein.
- Unter folgendem Link finden Sie ganz unten unter dem Reiter „Software und Firmware" , die aktuelle Datei. Dieser Ordner beinhaltet die Applikationsdatei mit der Version 7311/2.1 und die DCA ETS App Datei mit der Version 2.1.1.0. Diese beiden sind für die neueste Dali Firmware notwendig.
- Sollte Ihr Daligateway die Firmware 2.0 oder 1.0 auf dem Display anzeigen, finden Sie unter dem unteren Link das DFU Tool samt Software. Dieses kann dafür genutzt werden, die Firmware des Dali Gateways zu aktualisieren. Eine Anleitung für den Update Prozess finden Sie unter der Datei: https://www.se.com/de/de/download/document/KNX_DFUtool_SW_DE/
Dali Gateway Applikation und DCA App:
https://www.se.com/de/de/product/MTN6725-0101/spacelogic-knx-dali-gateway-pro-1ch-dali-2-0/