Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Mit welcher Software wurden die abgekündigten Pro-face HMI Panel der Generation <3000 programmiert?

Die Panel‑Generation < 3000 ( z.B. GP570) wurde ursprünglich ausschließlich mit der Software GP‑Pro III projektiert. Diese Software ist jedoch abgekündigt (End of Life).
Die Nachfolgesoftware GP‑Pro EX unterstützt diese ältere Panel‑Generation nicht, da sich sowohl die Hardwarearchitektur als auch das Projektformat grundlegend unterscheiden.


Mit GP‑Pro III erfolgten unter anderem:

  • Erstellung und Änderung des HMI‑Projekts
  • Transfer von Projektdaten zum Panel
  • Sicherung bzw. Rücklesen von Projektdaten vom Panel
  • Anpassung von Bedienoberflächen, Alarmen und Variablen
  • Diagnose‑ und Servicefunktionen für die alte Panel‑Generation

Da diese Funktionalitäten nicht auf GP‑Pro EX übertragen wurden, ist die Nutzung weiterhin an die abgekündigte Software gebunden.