Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie viele Variablen können die von Vijeo Designer unterstützten HMIs und iPCs maximal verarbeiten?

Anzahl der Variablen pro Panel (Begrenzung)

Vijeo Designer Runtime für Windows: Maximal 2500 Variablen pro Panel.

Alle anderen Zieltypen: Maximal 800 Variablen pro Panel.


Anzahl der Variablen pro Panel (Begrenzung)

Vijeo Designer Runtime für Windows: Maximal 12000.

XBTGT-/XBTGH-/HMIGTO-/HMISTO-/HMISTU-/HMIG2U-/HMIG3U-Serie: maximal 8000.

XBTGK-Serie: maximal 8000.


HINWEIS: Bei iPCs können bei Verwendung persistenter Variablen wie Alarmvariablen und Datenprotokollierungsvariablen maximal 8000 Variablen pro iPC unterstützt werden.


Anzahl der Variablen, die Sie gemeinsam nutzen können (empfohlen)

Vijeo Designer Runtime für Windows: 400

XBTGT-/XBTGH-/XBTGK- /HMIGTO-/HMISTO-/HMISTU-/HMIG2U-/HMIG3U-Serie: 300


HINWEIS:

Die maximale Anzahl gemeinsam genutzter Variablen ist die empfohlene maximale Anzahl von Variablen, die gleichzeitig gemeinsam genutzt werden können, NICHT die maximale Anzahl von Variablen, für die die gemeinsame Nutzung aktiviert ist (schreibgeschützt oder lesbar/beschreibbar).


Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.