Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie kann die 7 Segment Anzeige XBH1AA0G4 auf Funktion geprüft werden?

Sollte in der Anzeige des XBH1AA0G4 nur ein unvollständiger blinkender Buchstabe angezeigt werden , gibt es eine Möglichkeit das Gerät zu prüfen.

Problem im Stromschleifen‑Kreis:

– unzureichende Versorgung (Strom < 4 mA)

– oder eine instabile Stromversorgung


Um die Ursache näher einzugrenzen, sind folgende Tests durchzuführen:

Verbinden Sie ein USB‑Kabel mit der Micro‑USB‑Buchse des Geräts und schließe es an einen PC oder ein Smartphone‑Ladegerät an.

Wenn das Gerät dann normal startet, funktioniert der interne Prozessor korrekt. In diesem Fall sollte die Stromschleifen‑Versorgung überprüft werden.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: