Wie lässt sich beim Frequenzumrichter ATV310 die +/- Drehzahl einstellen ?
Ausgehend davon, dass der ATV310 sich in der Werkseinstellung befindet, sind folgende Einstellungen auszuführen:
1. Zuerst den Punkt "FULL" auswählen und dort den Parameter "500-" aufrufen.
2. Dort den Punkt "506-" für die Plus/Minusdrehzahl auswählen.
3. Unter Punkt 506.0 wird der Eingang für die Plusdrehzahl ausgewählt. Zum Beispiel L3H.
4. Beim Punkt 506.1 der Eingang für die Minusdrehzahl. Zum Beispiel L4H.
Über den Eingang LI4 wird die Drehzahl erhöht und über den Eingang LI5 wird die Drehzahl reduziert.
Der Fahrbefehl z.B. Rechtslauf über LI1 muss natürlich zusätzlich anliegen.
--> Es kann noch gewählt werden ob sich der Frequenzumrichter den letzten Sollwert merken soll.
--> Wird der Parameter 506.2 auf "01" gestellt merkt sich der FU den Sollwert nur solange der FU nicht von der Netzspannung getrennt wird.
--> Bei Eingabe einer "02" beim Parameter 506.2 wird der Wert im EEprom gespeichert und steht somit auch nach einem Ausschalten der Netzspannung wieder an.