Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie wird das Service Menü (genannt Offline Menü) an einem Pro-face HMI Panel geöffnet?

So öffnen Sie das Offline-Menü eines Pro-face Panels:
  1. Touch-Kombination ausführen
    Tippen Sie innerhalb von 0,5 Sekunden zuerst auf die rechte obere Ecke und dann auf die linke untere Ecke des Bildschirms.
    Alternativ: linke obere Ecke → rechte untere Ecke.
    (Der Berührpunkt muss jeweils innerhalb eines Bereichs von ca. 40 Pixeln liegen.)

1

2.Systemmenü öffnen
Sobald das Systemmenü erscheint, wählen Sie den Punkt „Offline“ aus.

2


Hinweis für den Fehlerfall

Wird das Systemmenü nicht angezeigt, liegt das meist an einer Projekteinstellung in GP-Pro EX:

  • Unter [Display Unit] → [Menu and Error Settings] kann die Option [Show System Menu] auf „Do not Display“ gesetzt sein.
  • Stellen Sie diese Option wieder auf „Display“ um und übertragen Sie das Projekt erneut auf das Panel.

Schneider Electric Österreich