Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Startmodi stehen für die Modicon M221 zur Verfügung und wie werden diese eingestellt?

In der Software EcoStruxure Machine Expert - Basic kann der Startmodus der Modicon M221 (z.B. nach einem Neustart oder nach einer Projektübertragung) eingestellt werden.

Dieser Modus wird wie folgt eingestellt:

1.) Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgaben im linken Bereich des Fensters Programmierung.

2.) Wählen Sie das Element Verhalten aus.

Ergebnis: Im unteren mittleren Bereich des Fensters Programmierung werden daraufhin die Eigenschaften in Verbindung mit dem Verhalten angezeigt.

3.) Nehmen Sie nun bei Startmodus die gewünschte Einstellung vor.

4.) Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Folgende Startmodi stehen zur Verfügung:

In vorherigem Zustand starten: Die Steuerung startet in dem Zustand, in dem sie sich vor dem Stopp befunden hat.

Start in STOP: Die Steuerung startet die Anwendungsausführung nicht automatisch.

Start in RUN (Standard): Die Steuerung startet die Anwendungsausführung automatisch, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind, wie z. B. eine vorhandene und geladene Batterie.

Unbedingter Start in RUN: Die Steuerung startet die Anwendungsausführung selbst dann automatisch, wenn keine SPS-Batterie vorhanden oder diese nicht geladen ist.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: